神奈川事業所

住所
〒252-1107
神奈川県綾瀬市深谷中8-4-10
TEL
0467-78-3737(代)
FAX
0467-70-0394
地域情報
神奈川事業所のある綾瀬市は、西に丹沢山渓の山並みと富士山、南に湘南の海をのぞむ、県のほぼ中央部にあり、都市への通勤圏及び物流の拠点として“産業のパイプ役”を担う場所に位置します。

事業所の特徴
概要
神奈川事業所は、日立製の情報・コンピュータ関連機器用超多ピンLSIの後工程拠点として、これらの開発段階から参画し、外販事業にも独自の特徴技術を駆使し、デジタル家電用、携帯電話用等のLSIを組立、実装をはじめとしてフレキシブルな製品作りを行っています。
主な製品群
有機基板を利用した、「F-BGA」「H-BGA」、フリップチッププロセスを用いた「FC-BGA」「FCM」、実装プロセスを用いた「カメラモジュール」等があります。お客様に近いという地の利も生かしながら、各拠点との積極的な連携を行い、今後、更なるお客様のニーズにマッチした、最適ソリューションの提案を目指してまいります。
技術紹介(神奈川事業所パッケージ技術)
神奈川事業所では、有機基板への実装をキーワードとし、様々な実装技術により、下図のパッケージソリューションをご提供致します。
主要製品紹介(パッケージロードマップ)

カメラモジュール